请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3660 你好。 目前、初始电路板开发已经使用 Xilinx Zynq 和并行接口 ADC 进行了测试。
我们正在尝试使用 ADC3660进行优化、目的是开发我们的下一个产品、但该接口与 FPGA 不同。
我能否获得串行接口的 VHDL 代码或示例?
此外、我计划将其应用于船舶通信设备。 除了 ADC3660、您推荐其他任何 ADC 吗?
我复查了本文档。
(高速 SAR ADC:数据速率、性能和引脚数优化)
ADC3660接口为串行 CMOS、2线制、I use 输入频率为1MHz 至最大值30Mhz。
频率经常变化。 通道1和通道2都使用不同的频率。 我可以使用此产品(ADC3660)吗?