This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:从 AFE7900EVM 进行时间捕获的外部硬件触发器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293925/tsw14j58evm-external-hw-trigger-for-timed-capture-from-afe7900evm

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

希望使用 TSW14J58EVM 和 Latte 软件在 AFE7900EVM 上执行时间敏感型 ADC 采集。

我们有一个长度有限的传入调制射频脉冲、需要使用此设置进行采样。 还有触发信号伴随射频脉冲。

是否可以配置设置(具有 Latte 和/或硬件配置)以使用硬件触发器(TSW14J58EVM 上 SMA 中的 J33 TIRG ?) 在 AFE7900EVM 上对传入信号进行定时窗口捕获?  TSW14J58EVM FW 是否支持此操作? 现在、我们只能通过 Latte 绘图界面执行连续捕获。

任何文献或相关的帖子链接都会有所帮助。 谢谢

-马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已经联系了在 TSW14J58上创建固件的团队、并询问该固件是否支持使用外部触发器来捕获数据。 我会让你知道他们说什么。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    向我们的团队核实后、我发现 TSW14J58中加载的固件不支持使用外部信号来触发何时采集数据。  

    如果您对这一特性感兴趣、我建议使用 TI204c-IP 为 AFE EVM + TSW14J58 (或 Xilinx 开发套件)创建客户参考设计。 可通过以下页面申请 TI204c IP 的访问权限。  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 我已申请访问下面参考的 TI204c-IP。

    此软件包是否包含基准[Vivado 项目?] 对于用于 FAE7900EVM 64b/66B 模式的当前 TSW14J58 FW、我们可以修改它们以接受外部触发? 或者、这是一个需要我们从头开始开发 FW 的 IP 库吗? 是否有 POC 支持此类开发?

    谢谢!

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在 AFE79xx 安全文件夹中、我们提供了使用 TI204c IP 的 AFE 和 Xilinx 开发套件参考设计、可以将其作为起点。 在这些设计中、我们将在 ILA 中捕获 ADC 数据、并 向 DAC 发送64点正弦波。 这些工程可以进行更新、以接受外部触发器。  

    此致、

    大卫·查帕罗