This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:内部基准与 RefOut 间的关系

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309016/ads1261-internal-reference-vs-refout

器件型号:ADS1261

内部基准和 REFOUT 引脚是否来自同一缓冲稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Carney、

    请参阅下面的 ADS1261 VREF 方框图。 内部 VREF 在到达 ADC 之前和 REFOUT 引脚之前进行缓冲(方框图中未显示)。 这就是 REFOUT 引脚可以驱动-10mA 的原因。

    -Bryan