This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-SP:PLLREFO / TRIGOUT 差分输出阻抗

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308359/adc12qj1600-sp-pllrefo-trigout-differential-output-impedance

器件型号:ADC12QJ1600-SP

为什么数据表为 PLLREFO 和 TRIGOUT 输出指定300Ohm 的输出阻抗? 在第7.5节的时钟和触发器输出部分下、数据表规格说明了流入100 Ω 负载的720mVpp 差分输出电压。 但在下面、这意味着差分输出阻抗为300Ohm (典型值)。 这是拼写错误吗、差分输出阻抗应该是100欧姆吗?

谢谢。

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    这只是这些输出在直流条件下的内部阻抗。

    它们可以是任意数量的阻抗、具体取决于内部电路器件结构。 我假设这些都是基于电流的。

    这里重要的是如何连接数据表中提到的这些输出、以便使用100欧姆差动负载、从而获得720mVpp。

    此致、

    Rob