This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308545/ads124s08evm-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM

您好!

当我使用 PT100测量冰/水混合物的温度时、我看到温度偏差很小。 这是什么原因呢? 是否有办法最大程度地减小失真?

谢谢 Vadim

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    您能否发送正在使用的配置寄存器设置的屏幕截图?  似乎有一个周期性噪声信号、它可能已被 RTD 接线拾取。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    与默认2Wire 脚本相比、我唯一更改的是数据速率。

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    在1000sps 下、电力线周期噪声拾取完全处于通带内。  噪声大约为50/60 Hz。  您需要降低线路的数据输出速率或噪声拾取。  EVM 是一种通用设计、并非真正用于额外滤波或改进滤波。  如果通过增大滤波器的 RC 值来降低截止频率、还会降低温度变化响应时间。  因此、最好在噪声到达 ADC 之前将其消除。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!