This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490无法在3℃ 工作

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309737/afe4490-afe4490-could-not-work-at-3

器件型号:AFE4490

尊敬的专家

AFE4490电路根据 TI 推荐电路设计、在室内环境中正常工作;
1.将 AFE4490模块板放入冷冻柜中(温度约为3摄氏度)(铜盒屏蔽层不会弄湿)、将其取出并打开模块电源。 模块电源正常、但模块工作异常。 AFE4490的外设晶体振荡器没有振动、AFE4490不工作;
2.将工作中的 AFE4490模块放入冷冻柜(温度约为3摄氏度),它将开始正常工作。 半个小时后、再次为模块通电。 AFE4490模块工作异常、AFE4490的外围晶体振荡器没有振动、AFE4490不工作;
本实验中使用了两块板、两块板工作异常、从冰箱中取出后无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我们关闭 E2E、因为该器件需要文档批准。   有关您的问题、请联系 biosensing_afe-support@list.ti.com。

    此致、

    斯图尔特