This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:真正的连续捕获记录和导出可能性

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309763/dataconverterpro-sw-true-continuous-capture-record-and-export-possibility

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMAFE7900EVM

您好!

我们需要记录 一分钟的所有样本(采样率为122.88M)、然后从 HSDC Pro 导出它们。 我们不需要所有4RX 和2FB 通道(我们在 AFE7900EVM 中使用 tsw14j57evm)-只需一个通道就足以满足我们的要求(在本例中、USB3接口 max.speed 不会限制我们)。

使用 HSDC Pro 可以实现这一点吗?

此致、

奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    遗憾的是、无法将数据从数据采集卡流式传输到 HSDCPro。

    此致、

    Rob