This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9234R:是否是替代 LTC1407AIMSE-1#PBF 的合适解决方案?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9234R, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309681/ads9234r-is-it-suitable-solution-to-replace-ltc1407aimse-1-pbf

器件型号:ADS9234R
主题中讨论的其他器件: ADS7057

大家好、

我是否可以使用 ADS9234R 替换 LTC1407AIMSE-1#PBF?

但我认为引脚/输出太多。 您是否有更好的解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    ADS9234R 是具有类似数据速率、分辨率和通道数的良好替代产品。 一些附加引脚用于灵活的增强型 SPI 接口、但并非所有引脚都需要、具体取决于应用中使用的数据速率和接口时钟速度。 可以将其中一些未使用的引脚与主机断开连接。

    此外、如果此应用需要两个通道、则使用2个 ADS7057器件是一种不错的方法。

    此致、

    瑞安