This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:SPI 从 ADS127L11到 ST32。 H743ST32是否可以接收24位 SPI 帧

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309868/ads127l11-spi-from-ads127l11-to-st32-can-the-24-bit-spi-frame-be-received-by-h743st32

器件型号:ADS127L11

 ADS127L11能否在2或3个 SPI 帧中发送32位样本?

我们将尝试使用 全部24位的 ADS127L11。 并将样片发送至 H743ST32。

微控制器的数据表提到了8位和16位 SPI 帧、但没有提到24位 SPI 帧。

是否可以通过2个或3个 SPI 帧而不是1个帧发送24位 ADC 样本?

我将非常感谢 Anu 的帮助或对此的见解,以及指导相关论坛和与这个问题密切相关的答案。

此致。

V·帕夫洛维奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir Pavlovic:

    如果只是检索数据(无状态、无 CRC)、则需要发送24个 SCLK 来读回数据。 您不能一次只执行这个8位操作吗?

    您需要确保 ADC CS 引脚在整个数据事务期间保持低电平、因此可能需要使用 GPIO 而不是与控制器 SPI 外设关联的 CS 引脚手动控制此引脚

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Bryan。 我将尝试设置另一侧来做到这一点。

    感谢您的快速回答。