This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:具有自动化 dll 的相干 FFT 数据记录

Guru**** 2924450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309465/adc12dj5200rfevm-coherent-fft-data-logging-with-automation-dll

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好  

是否可以同时获取两个通道的 FFT 数据(假设使用双通道 ADC EVM)? 我注意到称为"有源通道"的参数、这意味着我无法获得两个通道的一致/同时测量值、并且必须切换活动通道才能获得两个通道 FFT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

     HSDCPro 捕获两个通道的数据、DLL 中的活动通道参数仅用于显示 GUI 中主动显示的通道。  无法使用 HSDC pro dll 导出 FFT 数据、 也就是说、您可以将原始时域代码数据导出到 csv 文件、则会转储 csv 文件、其中每个列是单独通道的数据、然后您可以从此处获取数据的 FFT 来获取 FFT 结果。  

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    我看到有一个选项可以将 FFT 数据另存为手册中提到的 csv 文件。 是这样吗? 我使用的是 MATLAB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 GET_FFT_Data 函数直接从存储器获取数据、这需要指定一个通道、也可以使用将 FFT 数据和测量值保存为 csv、 为此,您必须在通道之间切换。要回答上一个问题,当您通过时,两个通道将捕获捕获事件数据。

    此致!

    埃里克