主题中讨论的其他器件:ADS1015、 ADS131B04-Q1
您好!
我想使用 ESP32-S2以3.3kHz 的频率同时读取4个差分信号。 我当时正在考虑在一条以400kHz 运行的 I2C 总线上使用4个 ADS1015。 不过、我无法达到3300SPS、即使在连续模式下也是如此(我认为400kHz 速度不够、但我找不到有关 ESP32高速 I2C 模式的文档和示例。 我尝试了使用1 MHz、这是可接受的最高值、但实际上运行速度比400kHz 时慢。) 我正在搜索一个可并行执行4次差动转换的替代 ADC、然后一次性读取4个采样值、但找不到它。 您有什么建议? 我的规格是:至少3.3kHz、至少12位、4个同步差动 ADC 转换、最好有一条最大频率为400KHz 的 I2C 总线。 如果需要、我将更改为具有两条 I2C 总线的 ESP32-S3。 有关如何将2.4 MHz 处的 ESP32总线与4个 ADS1015搭配使用的示例也非常好! 也可以选择更适合的 ADC。
Best、Jeroen