This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:HSDC-Pro 和 TSW14J50

Guru**** 1779810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, ADS52J65EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309298/ads52j65evm-hsdc-pro-and-tsw14j50

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J65

您好!

我正在尝试使用 TSW14J50 EVM 和 HSDC-Pro 评估 ADS52J65 EVM。

首次查看 ADS52J65用户指南时、常规的接收器板是 TSW14J56、但该板已弃用、被 TSW14J50取代。

然后、我购买了 TSW14J50 EVM 并运行 HSDC-Pro 软件。

TSW14J50得到软件的充分认可、但 ADS52J65未出现在 ADC 列表中...

我该怎么做?...

是否应该选择兼容的 ADC?...

谢谢。

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:  

    我们正在更新 ADS52J65EVM 用户指南。 同时、我已向您发送了一封包含相关信息的电子邮件。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我正在下载您分享的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴认识皮埃尔。