This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332EVMV2-PDK:评估板 GUI 上的采样率错误

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305791/ads8332evmv2-pdk-wrong-sampling-rate-at-the-eval-board-gui-gui

器件型号:ADS8332EVMV2-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8332

您好!

我曾尝试使用 ADS8332的评估板来查看性能、但看到的一些内容我并不完全理解。

我向评估板注入了以下正弦波:

约2.5V 峰峰值、1 KHz 正弦波(为示波器提供了屏幕截图)。

  

我将 GUI 配置为300KSPS。

第二幅图片是 我们可以在 GUI 中看到的1KHz 信号:

我期望在单个正弦波周期内看到大约300个样本、但我看到大约40个样本。

此外、当我在 GUI 上更改采样率时、它实际上并不影响我在 GUI 上看到的信号。

您会建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们留出一些时间来回应、因为我们的许多工程师都是来此度假的。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roee:  

    新年快乐! 感谢您在我们不在办公室时的耐心等待。

    ADS8332是一款8通道器件。 当所有通道都启用自动序列模式时、ADC 内核的采样率保持在300kSPS、但每通道的有效吞吐量会降低8倍。 因此、您的数据捕获中的通道2以37.5kSPS 的速率对1kHz 正弦波进行采样、从而达到每个周期37.5个样本。  

    您可以通过禁用未使用的通道来获得 ADC 的完整300kHz 带宽。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、祝您新年快乐!

    谢谢、这解决了我的问题。