This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ800:ADC12QJ800AAV 和 ADC09QJ1300AAV 液相温度

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309959/adc12qj800-adc12qj800aav-and-adc09qj1300aav-liquidus-temperature

器件型号:ADC12QJ800

您好!

ADC12QJ800AAV 和 ADC09QJ1300AAV 焊球的液相温度是多少?

谢谢。此致、

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    这些是标准无铅回流焊:

    峰值温度为260C (MSL 3级)。  

    SAC305焊球的熔点为~212°C。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    单击此处 查看 TI 有关焊接倒装芯片 BGA 的参考资料。

    艾米