您好
根据我之前的问题、您能告诉我什么地方出错吗、我可以根据数据表中的公式13来计算增益误差。
例如:
| 测量值(V) | 实际(V) | |
| 最小电压 | 0.00994 | 0.00941 |
| 最大值 | 0.24449 | 0.24329 |

增益误差= 1-(0.24449-0.00994)/(0.24329-0.00941)=-0.00286472
= -0.00286472 /(1.19*10^-7)=-24073 =>十六进制=> FFFFFFA1F7
根据数据表、结果应介于0-2 (2^24-1)/2^24之间、非负值。
即使是尝试仅计算 slop (y=mx+b)。 您可以看到、校准后的结果最差。
例如:
M = 1.0055730019019 、因此 I 使用 80F091对寄存器进行编程
谢谢