This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:数据表中提供某些电压范围确认

Guru**** 2870410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310415/ads5560-some-voltage-range-confirmations-in-the-data-sheet

器件型号:ADS5560

TI 人很好

您能帮助我检查两个 参数的可接受输入范围吗?

1.在数据表中的表8。 模式控制引脚, 在这里,MODE 输入引脚的允许电压偏差是多少? 换言之,我们的判断门槛是什么?

2.在数据表中的表3 并联引脚和串行电阻之间的优先级、 这是否意味着只要我将 MODE 引脚连接至3/8 VCC、无论我的内部软件如何配置、ADC 都将默认使用外部基准?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    MODE 引脚的阈值如 ADS5560的6.9电气特性表中所示。

    VIL=0.8V
    VIH= V

    表3意味着当 MODE 引脚连接为低电平时、 寄存器0x6D 中的字段优先、用于选择内部或外部基准。

    如果 MODE 引脚连接到3/8* AVDD (或5/8* AVDD)、则寄存器值无关紧要、器件将使用外部基准运行。

    针对此设置使用分压器的好处是、如果客户确定改用不同的方法、则可以轻松交换电阻器值、安装或拆装电阻器等、从而将电压更改为 MODE 引脚。

    谢谢,Chase