This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258IPHPREP EP 和 ADS1258MRTCTEP 之间的差异

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310071/ads1258-ep-differences-between-ads1258iphprepand-ads1258mrtctep

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP

您好!

除温度范围和封装类型外、ADS1258IPHPREP 和 ADS1258MRTCTEP 之间是否有任何差异?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH Shin:

    这些就是这两种器件之间的主要差异。 技术规格还有一些其他微小的差异、通常用不同的温度范围表示、但这些差异显示在数据表中。

    -Bryan