This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:AFE4432无法捕获腕部血氧仪 PPG 波形

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432EVM, AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310178/afe4432-afe4432-fails-to-capture-wrist-oximetry-ppg-waveforms

器件型号:AFE4432

以上就是我为 AFE4432所做的配置、无论是使用 AFE4432EVM 提供的 SFH7072灯泡还是我们自己的设计(PD:VEMD5010X01
;LED:SFH7015),我无法抓取手腕上的红光和红外线的 PPG 波形。

我还需要进行哪些其他调整才能抓取手腕上的红色和红外 PPG 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于器件 AFE4432在保密协议下共享、因此我们希望将此讨论脱机进行。

    请联系以 biosensing_afe-support@list.ti.com 以及对此 E2E 帖子的引用?