This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:通过 HSDC Pro GUI 6.0和 TSW14J56EVM 采集大量原始数据

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309460/adc32rf45evm-capture-large-amounts-of-raw-data-with-hsdc-pro-gui-6-0-and-tsw14j56evm

器件型号:ADC32RF45EVM

您好

我将 TSW14J56EVM 与 ADC32RF45EVM 和 HSDC Pro GUI 6.0版本配合使用。 我无法使用此设置捕获更大的原始数据文件(我能够在较早版本的 HSDC Pro GUI 5.1和5.2中执行此设置)。 我之前能够采集最大4GB 的数据(1GS/通道* 2字节/通道* 2通道)。 我是否必须安装额外的程序才能使其适用于新版本的 HSDC Pro GUI 6.0? 此外,我正在使用一台运行 Win 11的全新 PC 来获取此数据采集。 附件是我在尝试每个通道获取8388608个样本时获得的错误的屏幕截图。  您是否有任何线索可以规避此错误? 此外,我是否有办法获得 HSDC Pro GUI 的早期版本,比如5.1或5.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我们最近注意到、某些计算机未正确安装6.0版、这可能是导致您出现所有问题的唯一原因。 我们正在调查此问题、但不确定时间表。 同时、请根据需要使用5.2版、可通过以下链接获取:

    TI 驱动器:tidrive.ext.ti.com/.../2f3bd4de-1827-4da1-a0b7-805d75cb10c6

    访问代码:  UfD9Q?6J

    谢谢,Chase