This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:AVDD 和 VREF 之间的关系是什么?

Guru**** 2545960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310128/ads1256-what-s-the-relationship-between-avdd-and-vref

器件型号:ADS1256

ADS1256中有3种电压类型:DVDD、AVDD、VREF、  

作为主题、

阅读了 ADS1256的数据表后、仍然无法了解 AVDD 和 VREF 之间的关系。

有人能解释一下这个 ADC 的工作原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC Hsu:

    ADS1256数据表很好地解释了 ADS1256的工作原理。 请详细查看该文档、然后提出具体问题。

    "AVDD 与 VREF 之间的关系"一词具体是什么意思? 您正在查找的确切信息是什么?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是无法意识到这些电压是如何工作的、

    一般来说、VREF 是用作基准的电压、
    那么、AVDD 的作用是什么?
    换句话说、为什么 AVDD 的值会影响 ADC 转换结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC Hsu:

    VREF 电压用作基准电压是正确的、因此、使用高精度、低噪声的基准电压来获得 ADC 的最佳性能非常重要。

    AVDD 为 ADC 内核和其他组件供电、例如缓冲器、PGA 等。 该电压应该仍然具有低噪声、但它不如基准电压那么重要。 您用于为 ADC 供电的 LDO 和 ADC 本身都具有一些指定的 PSRR、可抑制 LDO 输入端的噪声/纹波到达内部 ADC 电路。

    -Bryan