This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:AFE4960P

Guru**** 2389790 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310621/afe4960p-afe4960p

器件型号:AFE4960P

我们在下面有几个关于  AFE4960P ,  

  1. AFE4960P 的  医疗级
  2. 为  可配置程序  在购买 AFE4960P 时提供?
  3. 什么样的  支持  会提供 EVM 数据包吗?
  4. AFE4960P 是否可用于  独立  还是需要单独的处理器?
  5. 请提供  数据表  以及 AFE4960P 的其他技术细节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    1. 我们的器件可用于 符合 IEC 60601-2-47:2012/(R) 2016和 IEC 60601-2-27:2011 (R) 2016的系统
    2. 我们的 AFE4960P EVM 附带固件软件和图形用户界面、用于评估
    3. 有关 AFE4960P 的技术支持、请联系 biosensing_afe-support@list.ti.com
    4. AFE4960P 支持同步采集 ECG、PPG 和生物阻抗信号。  所有信号链输出都由单个 ADC 在明确定义的时隙中转换、并作为24位字存储在128样本 FIFO 中、可以使用 SPI 或 I2C 接口读出。 要进行进一步处理和实现算法、需要一个单独的处理器。
    5. 访问此器件文档需要获得批准、请在 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=259234∏_no=AFE4960P-DESIGN&ref_url=asc_dcc_medimg 或产品页面上请求访问权限