This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:EVM 上的 TR_EN 引脚原理图

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE58JD16EVM, AFE5816EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310279/afe5816evm-tr_en-pins-on-evm-schematic

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5816AFE58JD16EVM

您好!

我已经研究了 AFE5816 EVM 原理图、并查询了用于控制 TR_EN 引脚的接口:

但是、经过进一步检查、我发现端口 TR_EN_OUT_X 未连接到任何位置、而 TR_EN EVM 板上 IC 的引脚也保持未连接状态:

Question:

  1. 如果我们打算在多路复用器中 引脚、这是否意味着我们无法使用评估板、并且需要开发定制板?

  2. 对于将 EVM 板中采用的接口用于 TR_EN 引脚、是否有特定的注意事项、或者是否有其他可供考虑的点?

谢谢!