This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:缓冲放大器高电流和正常电流驱动能力?

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310490/afe10004-buffer-amp-high-and-normal-current-drive-capabilities

器件型号:AFE10004

您好!  

数据表报告称、输出缓冲器 可以支持高达100mA 的负载电流。 这种情况适用于多个多达2个通道。  

这是否意味着一次只有两个 DAC 可以正常工作(例如输出1和输出2)? 是否每个都可以支持100mA 或者是否共享100mA?  

此致!  

迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    电流驱动特定于每个单独的 DAC 输出。 每个输出可同时支持多达100mA。 这种组合电流 流经 VCC / VSS 电源轨、因此请确保电源提供足够的电流能力。

    谢谢。
    埃林