This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158的高度容差

Guru**** 2380220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309891/ads1158-height-tolerance-of-ads1158

器件型号:ADS1158

ADS1158的高度容差是多少? 列出了最大值、但我需要有关列出的最小总高度的更多信息、最大值为0.90。

机械。 差值。 高度。 精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison Greene:

    由于数据表中不容易获得此信息、因此很难进行跟踪。 我能不能问您为什么需要此信息、因为给出了最大高度? 您知道器件不能大于最大值、因此我有点困惑、为什么器件略短于最大值会出现问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据冷板的公差、元件、热界面材料(TIM)所需的压缩量来选择热界面材料、并给出设计建议。 最大限度的高度还不够、因为我们要确保在考虑元件容差的情况下尽可能降低热阻(和 TIM 的成本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison Greene:

    感谢您的讲解。 如果我能跟踪所请求的信息、我会发现可能需要几天时间、但要提前感谢您的耐心。 我还要注意、我们不能保证能够提供任何信息、因为它们未包括在数据表中。 我只是想确保清楚这一点、然后我们再进一步

    为了明确起见、您想了解封装的最小高度、以便了解最小/最大范围、正确吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    是的。 最大值和最小值或者标称值和容差都是可以接受的。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison Greene:

    明白了、下周同一时间再见、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison Greene:

    我跟我们的包装团队说过,他们针对这种特定的封装所引用的最低高度是0.75。

    如前所述、唯一可保证的信息是数据表中提供的信息、因此您在使用这些新信息时要自担风险

    -Bryan