This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6551-Q1:最差情况下的精度计算

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310168/dac6551-q1-accuracy-calculation-on-worst-case

器件型号:DAC6551-Q1

您好、专家:

我需要与 u 确认最坏情况下的精度计算。 您可以给我一些介绍吗? 尤其是 Vref 和比较器的精度如何影响  ?  

它们更易于使用、  DAC DAC6551AQD  比较器 TLV9030QDB、 Vref  REF4132B25DBVRQ1。   

非常感谢和新年快乐!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:  

    新年快乐!

    看起来比较器已连接到 DAC 的输出端。 这不会影响 DAC 输出的精度。  

    基准精度将直接影响 DAC 的精度。 如果基准误差为5%、则 DAC 输出误差(由于基准)将为5%。  

    DAC 还有会影响总输出精度的内部误差。

    TI 提供了一段视频、其中讨论了这些误差以及如何以最佳方式估算总不可调整误差(TUE)(请注意、此数据表中的相对精度为 INL)。 您还可以在本视频所示的公式中包含基准误差、但根据您分享的图表、您似乎预计基准误差非常低、因此它对最终结果的影响不大。  https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-digital-to-analogue-converters--dacs-.html# 

    此致!

    K·琼斯