This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:JESD204C 64b/66B 接口初始化| ADC12QJ1600EVM + ZCU102上的同步接头锁定和 SYSREF 相关问题

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, ADC12QJ1600EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303781/adc12qj1600-jesd204c-64b-66b-interface-initialization-sync-header-lock-and-sysref-religned-issues-on-adc12qj1600evm-zcu102

器件型号:ADC12QJ1600
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的 TI 支持团队:

我将与我取得联系、以获得有关在我的开发板上设置 JESD204C 接口的帮助。 我目前正在使用 ADC12QJ1600EVM 电路板上的 ADC12QJ1600、并将其连接到 ZCU102 rev 1.1开发电路板上的 Xilinx Ultrascale+ SoC。 我的主要问题出现在 JESD204C 接口(版本4.2)的初始化阶段。 在通过  AXI 总线进行初始化期间、状态寄存器(STAT_STATUS 0x060)中的"同步标头锁定已实现"标志不会被设置(请参阅 Vivado 设计套件 PG242版本中的 JESD204C v4.2 LogiCORE IP 产品指南。 4.22023年2月1日)[1]。

我将详细介绍我的设置、并在下面列出一些具体问题。 非常感谢您提供有关解决此问题的见解、答案和任何建议。

1. JESD 设置
以下是接口设置的基本参数:

  • JMODE:8、
  • 通道:4、
  • 扩展多码组中的多码组数(E):3,
  • 采样率:1GSPS、
  • 通道速率:12.375Gbps、
  • 编码:64B/66B。

2. FPGA 模块设计及 IP 内核设置

此设置由 MicroBlaze 软件处理器控制。 它通过 SPI 接口处理 ADC 和 LMK04828时钟管理器的设置加载。 此外、它还通过 AXI 总线配置 JESD 接收器。 在 ZCU102电路板上、SI5341B 时钟发生器的输出125MHz 应用到 FPGA、然后应用到 PLL、以产生100MHz 时钟。 该时钟用于 Microblaze、AXI 总线和 JESD204C PHY 的 DRP clk。 JESD 时钟配置的详细信息在时钟树一节中有进一步描述。

我在下面添加了一个设计图:



具有设置的 JESD204C PHY IP 向导屏幕截图:



和 JESD204C 内核 IP 向导屏幕截图、其中包括设置:

  

3.时钟树

3.1 SYSREF 时钟计算

  • LEMC 时钟 的计算基础为:LEMC CLOCK = LANE_RATE /(64 x 32 x E)。 LEMC 时钟的计算公式为2.0141601613 MHz、@ LANE_RATE 为12.375Gbps、E = 3。
  • SYSREF 频率等于 LEMC 时钟的或整数分频、 SYSREF =  LEMC / n。SYSREF 为 0.5035400403 MHz @ n = 4。

3.2 LMK04828设置和 CLK_ADC 选择

在  ADC12QJ1600EVM 电路板上、J31连接器用于将来自发生器的参考时钟信号注入 LMK04828 (CLK_IN_1输入)、以生成用于 ADC、FPGA 和 ADC 器件时钟的 SYSREF。
设置如下@ CLK_IN_1 = 249.755860 MHz:

  • CLK_IN_1 ->[CLK1_MUX = FIN]->[VCO_MUX = FIN]->[CLK_DIV = 1]-> DCLK_OUT_0  249.75586000 MHz (CLK_ADC_LMK)
  • CLK_IN_1 ->[SUSREF_DIV = 496]-> SDCLK_OUT_3   = 0.5035400403 MHz (SYSREF_ADC_LMK)
  • CLK_IN_1 ->[SUSREF_DIV = 496]-> SDCLK_OUT_11  = 0.5035400403 MHz (FPGA_SYSREF_FMC)

3.3 ADC 采样时钟配置

 使用 CPLL 从 CLK_ADC_LMK 生成 ADC 的1GHz 采样时钟。 为 CPLL 设置的参数如下:

  • V: 4
  • P:2
  • N:4

3.4. FPGA 端的 JESD204C 接收器时钟  

为了为 FPGA 上的 JESD204C 接收器生成所需的 REFCLK 信号、使用了 ADC 的 TRIGOUT 输出。 按照 IP 内核向导中的配置、应用 RX_DIV = 32的分频系数来实现必要的频率。 这会导致 REFCLK 为12.375GHz/32、相当于386.71875 MHz。 随后、根据以下方案在 JESD204C PHY 和 JESD204C 内核逻辑之间分配该 REFCLK:


JESD204C 逻辑的内核时钟和 JESD204C PHY 的 CPLL 参考时钟是相同的、因为 IBUFDS_GTE4配置为不执行分频操作。
在 BUF_GT 缓冲器输出和内核时钟输入之间使用 MMCM、在时钟缓冲模式下运行、频率分频因子为1。 采用此设置来生成稳定且纯净的时钟信号。 MMCM 的设置如下:

      

4.初始化
4.1.通过 SPI 接口配置 LMK04828

write lmk reg | addr : 0x0149 | data : 0x0033
read  lmk reg | addr : 0x0003 | data : 0x0006
read  lmk reg | addr : 0x0004 | data : 0x00D0
read  lmk reg | addr : 0x0005 | data : 0x005B
read  lmk reg | addr : 0x0006 | data : 0x0020
read  lmk reg | addr : 0x000C | data : 0x0051
read  lmk reg | addr : 0x000D | data : 0x0004
write lmk reg | addr : 0x0000 | data : 0x0080
write lmk reg | addr : 0x0000 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0002 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0003 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0004 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0005 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0006 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x000C | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x000D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0100 | data : 0x0061
write lmk reg | addr : 0x0101 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0102 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0103 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0104 | data : 0x0020
write lmk reg | addr : 0x0105 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0106 | data : 0x00F1
write lmk reg | addr : 0x0107 | data : 0x0066
write lmk reg | addr : 0x0108 | data : 0x0061
write lmk reg | addr : 0x0109 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x010A | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x010B | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x010C | data : 0x0033
write lmk reg | addr : 0x010D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x010E | data : 0x00F0
write lmk reg | addr : 0x010F | data : 0x0060
write lmk reg | addr : 0x0110 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0111 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0112 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0113 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0114 | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x0115 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0116 | data : 0x00F9
write lmk reg | addr : 0x0117 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0118 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0119 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x011A | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x011B | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x011C | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x011D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x011E | data : 0x00F9
write lmk reg | addr : 0x011F | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0120 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0121 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0122 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0123 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0124 | data : 0x0022
write lmk reg | addr : 0x0125 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0126 | data : 0x00F9
write lmk reg | addr : 0x0127 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0128 | data : 0x0061
write lmk reg | addr : 0x0129 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x012A | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x012B | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x012C | data : 0x0020
write lmk reg | addr : 0x012D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x012E | data : 0x00F0
write lmk reg | addr : 0x012F | data : 0x0010
write lmk reg | addr : 0x0130 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0131 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0132 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0133 | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x0134 | data : 0x0022
write lmk reg | addr : 0x0135 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0136 | data : 0x00F9
write lmk reg | addr : 0x0137 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0138 | data : 0x0055
write lmk reg | addr : 0x0139 | data : 0x0003
write lmk reg | addr : 0x013A | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x013B | data : 0x00F0
write lmk reg | addr : 0x013C | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x013D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x013E | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x013F | data : 0x000F
write lmk reg | addr : 0x0140 | data : 0x00F1
write lmk reg | addr : 0x0141 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0142 | data : 0x0008
write lmk reg | addr : 0x0143 | data : 0x0010
write lmk reg | addr : 0x0144 | data : 0x00FF
write lmk reg | addr : 0x0145 | data : 0x007F
write lmk reg | addr : 0x0146 | data : 0x0010
write lmk reg | addr : 0x0147 | data : 0x0003
write lmk reg | addr : 0x0148 | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x0149 | data : 0x0033
write lmk reg | addr : 0x014A | data : 0x0006
write lmk reg | addr : 0x014B | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x014C | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x014D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x014E | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x014F | data : 0x007F
write lmk reg | addr : 0x0150 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0151 | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x0152 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0153 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0154 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0155 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0156 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0157 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0158 | data : 0x0001
write lmk reg | addr : 0x0159 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x015A | data : 0x0018
write lmk reg | addr : 0x015B | data : 0x00D4
write lmk reg | addr : 0x015C | data : 0x0020
write lmk reg | addr : 0x015D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x015E | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x015F | data : 0x000B
write lmk reg | addr : 0x0160 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0161 | data : 0x0008
write lmk reg | addr : 0x0162 | data : 0x0004
write lmk reg | addr : 0x0163 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0164 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0165 | data : 0x000C
write lmk reg | addr : 0x0171 | data : 0x00AA
write lmk reg | addr : 0x0172 | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x017C | data : 0x0015
write lmk reg | addr : 0x017D | data : 0x0033
write lmk reg | addr : 0x0166 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0167 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0168 | data : 0x000C
write lmk reg | addr : 0x0169 | data : 0x0059
write lmk reg | addr : 0x016A | data : 0x0020
write lmk reg | addr : 0x016B | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x016C | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x016D | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x016E | data : 0x0004
write lmk reg | addr : 0x0171 | data : 0x00AA
write lmk reg | addr : 0x0172 | data : 0x0002
write lmk reg | addr : 0x0173 | data : 0x0020
write lmk reg | addr : 0x017C | data : 0x0015
write lmk reg | addr : 0x017D | data : 0x0033
write lmk reg | addr : 0x0182 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0183 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0184 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0185 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0188 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x0189 | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x018A | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x018B | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x1FFD | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x1FFE | data : 0x0000
write lmk reg | addr : 0x1FFF | data : 0x0083


4.2.  通过 SPI 接口配置 ADC12QJ1600

read  adc reg | addr : 0x000C | data : 0x0051
read  adc reg | addr : 0x000D | data : 0x0004
write adc reg | addr : 0x0000 | data : 0x00B0
read  adc reg | addr : 0x0270 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x0058 | data : 0x0081
write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x003F | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x003D | data : 0x0005
write adc reg | addr : 0x003E | data : 0x0004
write adc reg | addr : 0x005D | data : 0x0041
write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0000
read  adc reg | addr : 0x005E | data : 0x0003
read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0005
write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0081
write adc reg | addr : 0x002B | data : 0x0015
write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x0201 | data : 0x0008
write adc reg | addr : 0x0202 | data : 0x00FF
write adc reg | addr : 0x0204 | data : 0x000F
write adc reg | addr : 0x003B | data : 0x0003
write adc reg | addr : 0x0213 | data : 0x000F
write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0001
read  adc reg | addr : 0x006A | data : 0x000F
read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0065


4.3.通过 AXI 总线进行 JESD204C 内核配置

write jesd reg | addr : 0x0038 | data : 0x0000
write jesd reg | addr : 0x0030 | data : 0x0003
write jesd reg | addr : 0x004C | data : 0x0004
write jesd reg | addr : 0x0034 | data : 0x0001
write jesd reg | addr : 0x0050 | data : 0x0000
write jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x0001
write jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x00A0
read  jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x0000
read  jesd reg | addr : 0x0054 | data : 0x000F
read  jesd reg | addr : 0x0060 | data : 0x0012



问题1: 如何实现同步报头锁定?

我还想就与64B66B 同步标题锁定相关的问题寻求帮助。 在初始化阶段、64B66B 同步报头不会锁定、即使 JESD 逻辑内核在复位后正确唤醒("REST_DONE"处于高电平状态)、JESD PHY 的 CPLL 锁定全部四个通道并捕获 SYSREF。
从 STAT_STATUS 寄存器中、我读取值0x12、这表示实现了多块锁定且捕获了 SYSREF、但没有同步头锁定。



我的设置中是否存在阻止同步报头锁定的错误?  

问题2. SYSREF 窗口操作过程和重新对齐标志

为了解决这个问题、我决定实施 SYSREF 窗口化过程。 下面是我正在做的工作:

  1. 启用 SYSREF 处理。
  2. SYSREF 接收器和缩放被激活。
  3. 读取 SYSREF_POS 寄存器。
  4. 零的数量被计数并且最佳位置被选择。
  5. 对 SYSREF_SEL 进行编程。
  6. 等待出现"已对齐"和"已对齐"标志。
  7. "重新排列"标志将被清除并进行检查、以查看它是否再次出现。

下面列出了此过程的代码:

int adc12qj1600_sysref_windowing(const adc12qj1600_config *config)
{
	unsigned int sysref_pos[3] = {0x00,0x00,0x00};
	unsigned int combined_sysref_pos = 0x000000;
	unsigned int count_zeros = 0;
	unsigned int longest_zeros = 0;
	unsigned int best_position = 0;
	int i;

	adc12qj1600_spi_streaming_mode_reg_modify(config->slave_select, 1, CLK_CTRL0, 	CLK_CTRL0_SYSREF_PROC_EN_MSK, CLK_CTRL0_SYSREF_PROC_EN_MSK);
	adc12qj1600_spi_streaming_mode_reg_modify(config->slave_select, 1, CLK_CTRL0, 	CLK_CTRL0_SYSREF_RECV_EN_MSK|CLK_CTRL0_SYSREF_ZOOM_MSK, 
																					CLK_CTRL0_SYSREF_RECV_EN_MSK|CLK_CTRL0_SYSREF_ZOOM_MSK );
	for(i=0;i<3;i++)
	{
		adc12qj1600_spi_streaming_mode_rd(config->slave_select, 1, SYSREF_POS + i, &sysref_pos[i]);
		combined_sysref_pos |= sysref_pos[i] << (i*8);
	}

	for(int i = 0; i < 24; i++)
	{
		if( !(combined_sysref_pos & (1 << i) ) )
		{
			count_zeros++;
			if(count_zeros > longest_zeros)
			{
				longest_zeros = count_zeros;
				best_position = i - (count_zeros >> 1);
			}
		}
		else
			count_zeros = 0;
	}

	if( (best_position != 0) && (best_position <= 15) ) 
		adc12qj1600_spi_streaming_mode_reg_modify(config->slave_select, 1, CLK_CTRL0, CLK_CTRL0_SYSREF_SEL_MSK, best_position);

	if( !(adc12qj1600_wait_sysref_aligned(config->slave_select) == ADC12QJ1600_WAIT_FOR_FLAG_DONE) )
		return ADC12QJ1600_SYSREF_NOT_ALIGHED;

	adc12qj1600_spi_streaming_mode_reg_modify(config->slave_select, 1, JESD_STATUS, JESD_STATUS_REALIGNED_MSK, 0x00);

	if( (adc12qj1600_wait_sysref_aligned(config->slave_select) == ADC12QJ1600_WAIT_FOR_FLAG_DONE) )
		return ADC12QJ1600_SYSREF_FREQ_ERR;

	return ADC12QJ1600_SYSREF_IS_ALIGNED;
}

遗憾的是、重新对齐标志正在被置位、这表明 SYSREF 时钟信号有问题。 为了解决此问题、我们尝试在初始化期间使用 LMK04828芯片的寄存器0x10D、使用具有不同延迟值的 SYSREF 输出的模拟延迟。 但是、这无法解决问题。

因此、在 ADC 初始化过程结束时、寄存器0x208的值为0x7D。 此过程的命令列表如下所示:

read  adc reg | addr : 0x000C | data : 0x0051
read  adc reg | addr : 0x000D | data : 0x0004
write adc reg | addr : 0x0000 | data : 0x00B0
read  adc reg | addr : 0x0270 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x0058 | data : 0x0081
write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x003F | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x003D | data : 0x0005
write adc reg | addr : 0x003E | data : 0x0004
write adc reg | addr : 0x005D | data : 0x0041
write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0000
read  adc reg | addr : 0x005E | data : 0x0003
read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0005
write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0081
write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00C0
write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00F0
read  adc reg | addr : 0x002C | data : 0x0001
read  adc reg | addr : 0x002D | data : 0x0000
read  adc reg | addr : 0x002E | data : 0x0080
write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00FB
read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
write adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x000D
read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
write adc reg | addr : 0x002B | data : 0x0015
write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x0201 | data : 0x0008
write adc reg | addr : 0x0202 | data : 0x00FF
write adc reg | addr : 0x0204 | data : 0x000F
write adc reg | addr : 0x003B | data : 0x0003
write adc reg | addr : 0x0213 | data : 0x000F
write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0001
write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0000
write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0001
read  adc reg | addr : 0x006A | data : 0x000F
read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x007D

在通过 AXI 总线对 JESD204C 进行初始化期间执行 SYSREF 窗口化过程后、64B66B 多块锁定将丢失。
此过程的命令列表也在下面提供:

write jesd reg | addr : 0x0038 | data : 0x0000
write jesd reg | addr : 0x0030 | data : 0x0003
write jesd reg | addr : 0x004C | data : 0x0004
write jesd reg | addr : 0x0034 | data : 0x0001
write jesd reg | addr : 0x0050 | data : 0x0000
write jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x0001
write jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x00A0
read  jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x0000
read  jesd reg | addr : 0x0054 | data : 0x0000
read  jesd reg | addr : 0x0060 | data : 0x0002


请帮我弄清楚如何以使重新排列标志不会第二次出现的方式组织 SYSREF。 寻求有关解决这些问题和实现同步报头锁定和多块位置的见解和建议。

[1] https://docs.xilinx.com/r/en-US/pg242-jesd204c/Register-Space 

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、
米哈伊尔·瓦西列乌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail:

    谢谢你的问题,如果你可以给我几天阅读你发送的所有材料,将被赞赏. 我将在12月22日星期五之前回复您。  

    谢谢。

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您关注我的请求并愿意调查此问题。
    请花点时间查看材料、期待您的回复。

    此致、
    米哈伊尔·瓦西列乌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    1.我在计算 LEMC 频率时发现一个错误、导致 SYSREF 频率设置不正确。 LEMC 频率计算中的误差是由于对块中位数的错误假设所致。 最初、我考虑到每个块只有64位(8个八位位组)、因此省略了同步报头的两个额外位。  为了纠正此问题、我已经将 CLK_IN_1设置更改为250 MHz、并考虑到正确的块大小(66位= 8个八位字节+ SH)、将 SYSREF_DIV 调整为128。 LMK 的当前配置反映了这些更改、如下所示:

    CLK_IN_1 ->[CLK1_MUX = FIN]->[VCO_MUX = FIN]->[CLK_DIV = 1]-> DCLK_OUT_0 = 250 MHz (CLK_ADC_LMK)
    CLK_IN_1 ->[SUSREF_DIV = 128]-> SDCLK_OUT_3  = 1.953125 MHz (SYSREF_ADC_LMK)
    CLK_IN_1 ->[SUSREF_DIV = 128]-> SDCLK_OUT_11 = 1.953125 MHz (FPGA_SYSREF_FMC)

    LMK 配置的更改:

    write lmk reg | addr : 0x013A | data : 0x0000
    write lmk reg | addr : 0x013B | data : 0x0080

    2.我还意识到、根据 ADC 的 CLK_CTRL0寄存器规格、"在设置 SYSREF_PROC_EN之前 必须设置 SYSREF_RECV_EN "。 因此、我修改了 SYSREF 窗口操作过程。 修改后的 ADC 初始化过程如下:

    read  adc reg | addr : 0x000C | data : 0x0051
    read  adc reg | addr : 0x000D | data : 0x0004
    write adc reg | addr : 0x0000 | data : 0x00B0
    read  adc reg | addr : 0x0270 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0058 | data : 0x0081
    write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x003F | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x003D | data : 0x0005
    write adc reg | addr : 0x003E | data : 0x0004
    write adc reg | addr : 0x005D | data : 0x0041
    write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0000
    read  adc reg | addr : 0x005E | data : 0x0003
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0005
    write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0081
    write adc reg | addr : 0x002A | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x0090
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00B0
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00F0
    read  adc reg | addr : 0x002C | data : 0x0001
    read  adc reg | addr : 0x002D | data : 0x0000
    read  adc reg | addr : 0x002E | data : 0x0080
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00FB
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
    write adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x000D
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
    write adc reg | addr : 0x002B | data : 0x0015
    write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0201 | data : 0x0008
    write adc reg | addr : 0x0202 | data : 0x00FF
    write adc reg | addr : 0x0204 | data : 0x000F
    write adc reg | addr : 0x0213 | data : 0x000F
    write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0001
    read  adc reg | addr : 0x006A | data : 0x000F
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x007D

    3、 查看 JESD204C 内核配置、尤其是 CTRL_SYSREF 寄存器[0x050]、我注意到 SYSREF 信号的一个关键设置。 该寄存器中的'SYSREF 持续'位具有以下功能:

    设置为1:内核对齐所有 SYSREF 事件上的 LMFC/LEMC 计数器。
    设置为0:内核仅在复位后的第一个 SYSREF 事件上对齐 LMFC/LEMC 计数器、忽略后续的 SYSREF 事件。

    鉴于我的设置中 SYSREF 信号持续存在、我已将 CTRL_SYSREF 寄存器编程为1。 此调整可确保 JESD204C 内核识别和处理每个 SYSREF 事件、这对于保持对齐和同步至关重要。

    JESD204C 内核的更新配置如下:

    write jesd reg | addr : 0x0038 | data : 0x0000
    write jesd reg | addr : 0x0030 | data : 0x0003
    write jesd reg | addr : 0x004C | data : 0x0004
    write jesd reg | addr : 0x0034 | data : 0x0001
    write jesd reg | addr : 0x0050 | data : 0x0001
    write jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x0001
    write jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x00A0
    read  jesd reg | addr : 0x0020 | data : 0x0000
    read  jesd reg | addr : 0x0054 | data : 0x000F
    read  jesd reg | addr : 0x0060 | data : 0x0016


    即使校正了 SYSREF 频率以及 SYSREF_RECV_EN 和 SYSREF_PROC_EN 中的正确序列、SYSREF 窗口操作过程中重复重新排列标志的问题也尚未解决。 这意味着可能存在一个根本问题尚待查明和纠正。

    为了适应 JESD 接收器侧的连续 SYSREF 信号处理而进行的调整也未解决锁定标志问题。
    目前、STAT_STATUS 寄存器显示的值为0x16。 该值表示以下状态:

    已捕获 SYSREF。
    SYSREF 错误(检测到 SYSREF 与本地扩展多块时钟异相)。
    同步接头锁定状态= 1 (已锁定)。
    多块锁定状态= 0 (未锁定)。

    因此、我将寻求进一步的帮助、以确定并解决这一持续存在的问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我已经解决了 JESD204C 接口设置中的锁定状态问题。 FPGA 侧 JESD 内核中的 STAT_STATUS (0x060)寄存器现在显示值0x32、以指示:

    已捕捉 SYSREF:1
    SYSREF 错误:0
    64B66B 同步接头锁定状态:1
    64B66B 多块锁定状态:1.

    此外、我现在能够读取 ADC 数据。 这是通过设置中的两处校正来实现的:修改时钟树和实现可重复延迟。

    1.时钟树修改:

    查看 PG242 (v4.2)后、我发现子类1的一个关键细节:使用64B66B 线性编码和 CPLL 时、收发器参考时钟不适合作为内核时钟、因为其频率与所需的线速率/66比不一致。 因此、我修改了时钟树、以生成频率正确的内核时钟。 修订后的设置包括两个串联的 MMCM、系数为16/11和1/3、因此可实现以下配置:

    REF_CLK = 386.71875 MHz
    CORE_CLK = REF_CLK x [16/11] x [1/3]= 187.5 MHz

    请参阅更新后的方框图:

    2.实现可重复延迟:

    为了确保可重复延迟、我选择了 JESD 接收器侧的 SYSREF_DELAY 值以防止弹性缓冲器溢出。

    问题:

    在使用测试信号成功测试 ADC 并验证了准确的数据采集后、我仍然面临一个挑战:在 ADC 端的 SYSREF 窗口过程结束时会出现"重新排列"标志。 尽管如此, 窗口化程序的问题仍然没有解决,但数据是正确的。

    我寻求指导、了解这个"重新排列"的旗帜的含义、以及它是否令人担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail:

    对齐和重新对齐标志的方法是、当首次采集 sysref 时、两个标志都设置为高电平、指示 ADC 已对齐、 正确的过程是将重新对齐位设置为零、然后验证它是否不再被设置、因为这将表明系统再次错误地重新排列。 根据您在上面的描述、似乎设置正常、但要确保您复位了此位标志、然后检查它是否不会再次设置。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我想确认的 SYSREF 窗口操作过程与您的描述一致。 选择最佳延迟值后、我等待"已对齐"和"已重新对齐"标志。 一旦它们出现、我继续清除"重新排列"标志、然后进行监视以确保不会再次设置。

    以下是 ADC 寄存器的写入和读取操作列表:

    read  adc reg | addr : 0x000C | data : 0x0051
    read  adc reg | addr : 0x000D | data : 0x0004
    write adc reg | addr : 0x0000 | data : 0x00B0
    read  adc reg | addr : 0x0270 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0058 | data : 0x0081
    write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x003F | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x003D | data : 0x0005
    write adc reg | addr : 0x003E | data : 0x0004
    write adc reg | addr : 0x005D | data : 0x0041
    write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0000
    read  adc reg | addr : 0x005E | data : 0x0003
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0005
    write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0081
    
    write adc reg | addr : 0x002A | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x0090
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00B0
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00F0
    read  adc reg | addr : 0x002C | data : 0x0001
    read  adc reg | addr : 0x002D | data : 0x0000
    read  adc reg | addr : 0x002E | data : 0x0080
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00FB
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
    write adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x000D
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
    
    write adc reg | addr : 0x002B | data : 0x0015
    write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0201 | data : 0x0008
    write adc reg | addr : 0x0202 | data : 0x00FF
    write adc reg | addr : 0x0204 | data : 0x000F
    write adc reg | addr : 0x0213 | data : 0x000F
    write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0001
    read  adc reg | addr : 0x006A | data : 0x000F
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x007D

    此致、
    米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail:

    根据您分享的代码、我认为您会遇到一个问题。 在第25行您读取 JESD_STATUS 寄存器、该寄存器会报告1d、指示所有内容都已正确编程、但下一行您会向 JESD 状态寄存器写入0xD、该寄存器对应于0000 1101。 这首先有两个问题、即重新排列位被清除为高电平、这意味着您必须写入1才能将其复位。 此外、对齐的位也清除为高电平、因此通过将该值写入寄存器、您实际上会复位对齐位、我们不需要这么做。 因此、我会尝试 将0x15 0001 0101写入该寄存器。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您指出重新对齐位的错误。

    我现在已经按照您的建议将0x15写入寄存器以清除重新排列位。 但是、之后 JESD_STATUS 寄存器仍返回0x1D。

    以下是更新后的 SPI 命令列表:

    read  adc reg | addr : 0x000C | data : 0x0051
    read  adc reg | addr : 0x000D | data : 0x0004
    write adc reg | addr : 0x0000 | data : 0x00B0
    read  adc reg | addr : 0x0270 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0058 | data : 0x0081
    write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x003F | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x003D | data : 0x0005
    write adc reg | addr : 0x003E | data : 0x0004
    write adc reg | addr : 0x005D | data : 0x0041
    write adc reg | addr : 0x005C | data : 0x0000
    read  adc reg | addr : 0x005E | data : 0x0003
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0005
    write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0057 | data : 0x0081
    
    write adc reg | addr : 0x002A | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x0090
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00B0
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00F0
    read  adc reg | addr : 0x002C | data : 0x0001
    read  adc reg | addr : 0x002D | data : 0x0000
    read  adc reg | addr : 0x002E | data : 0x0080
    write adc reg | addr : 0x0029 | data : 0x00FB
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
    write adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x0015
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x001D
    
    write adc reg | addr : 0x002B | data : 0x0015
    write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x0201 | data : 0x0008
    write adc reg | addr : 0x0202 | data : 0x00FF
    write adc reg | addr : 0x0204 | data : 0x000F
    write adc reg | addr : 0x0213 | data : 0x000F
    write adc reg | addr : 0x0061 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x0200 | data : 0x0001
    write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0000
    write adc reg | addr : 0x006C | data : 0x0001
    read  adc reg | addr : 0x006A | data : 0x000F
    read  adc reg | addr : 0x0208 | data : 0x007D

    不知道为什么 JESD_STATUS  会继续返回0x1D?

    此致、
    米哈伊尔