This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310562/ads124s08evm-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM

您好!

1是否可以编辑脚本以将数据显示为 温度?

2我无法将数据保存到文件、此选项呈灰色

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我找到了如何保存文件,我只需要回答1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    这是一个被认为是"值得拥有"的东西、但从未不幸实施过。 GUI 是作为一个可连接多个 EVM 的非常通用的接口而开发的、因此开发一组用于将数据转换为温度的特定代码是一项非常雄心勃勃的努力。  该 EVM 具有多个输入和配置、适用于多种类型的温度传感器。  添加固件来涵盖所有这些类型不在 EVM 用途和设计的范围内。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坦克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    我应该提到的一点是 温度传感库 、其中包含使用 MSP432E401 LaunchPad 和 ADS124S08EVM 开发的 C 代码。  该代码是一个有用的工具、也可用于其他处理器。  输出可以表示为温度(摄氏度或华氏度)。  代码涵盖了多种 RTD 和热电偶类型。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、

    我刚从 TI store 订购了一款 LaunchPad。 我安装 MSP432产品系列和 MSP432E4SDK、在导入示例时出现以下错误:

    如果我尝试重新安装、我可以看到它已安装。 如果我尝试创建新的目标 ccxml 连接、则没有看到任何调试探针432。

    2如何阅读此示例的文档? 它不在 pdf 文件中、而是在 html 中

    2也找不到 syscfg 文件

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了旧版本的 CCS 并重新安装。 我现在可以构建这个示例了。 将等待在 Launchpad 上进行检查。

    谢谢 Vadim