This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015在范围上限为非线性

Guru**** 2481025 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310930/ads1015-ads1015-non-linear-at-upper-end-of-range

器件型号:ADS1015

大家好、我使用 ADS1015在0-5V 和0-12V 两个范围上进行一些基本电压测量。 ADC VCC 为3.3V、我将使用电阻分压器将这两个输入调节到正确的范围。 因此、ADC 最大输入电压始终保持在 VCC 以下。 我的 PGA FSR 设置为+/- 4.096V、以允许测量完整的0-3.3V 输入。 相同的速率为16SPS。

我看到在量程的低端具有良好的线性度、但当我在输入上接近 VCC 时、ADC 测量会出现偏差并变为非线性。 请参阅下图、了解施加的电压输入(在5V 通道上采用分压器之前)和 ADC 输出(与电阻分压器按相同的系数进行缩放以表示输入值)。

为什么会出现这种非线性、应采取哪些措施来避免这种非线性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送一份您正在使用的输入结构的基本示意图?

    如您所述、我不会期望这种非线性、因此我要确认这不是由某些外部电路引起。 除了上述数据外、您是否能够在尽可能靠近器件引脚的情况下测量 VCC 和器件输入的电压?

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi、感谢您的快速响应。

    器件附近的 VCC 在3.3V 上是相当精准的点。 电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的检查。 在查找 齐纳二极管的数据表时、看起来二极管在达到齐纳二极管电压之前就开始导通:  

    如果您尝试取下齐纳二极管(或者使用具有更剧烈击穿特性的二极管)、我认为这个问题会解决。 您还可以直接测量器件引脚上的电压、以验证二极管是否开始降低电压。

    如果之后仍有问题、请告诉我、

    列维德弗里斯