This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L25:VCC 引脚降额

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310043/amc1304l25-vcc-pin-derating

器件型号:AMC1304L25

客户想知道 VCC 引脚上是否有6.1V 至6.5V 的持续直流电压。 引脚是否有损坏风险?

在 d/s 中、6.5V、max 指定为绝对值。 最大额定值。 只要 VCC 电压低于6.5V、额定值就应该可以、正确吗?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的提问。 绝对最大额定值指定了器件可以在哪些条件下运行而不会造成永久损坏。 因此、如果您保持电压低于6.5、那么该引脚不应损坏。 但是、为确保可靠性、我们建议将电源电压保持在建议的工作条件(5.5V)内。 如果超出这些建议运行条件、器件可能无法正常运行。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的回复。 请问5.5V 到6.5V 之间的电压将影响哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于在建议运行条件之外哪些功能可能会受到影响、我没有具体信息。 但通常、我们无法保证5.5V 至6.5V 范围内的任何性能。

    您打算将此器件用于什么应用?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    我的应用是电机驱动器上的电流检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的分享。 最好避免在高于建议的5.5V 电压下运行。 如果您需要使用更高的电压、我们可以帮助您找到替代器件。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eva。  

    由于 VCC 设计在功率级别方面存在错误、客户只想评估已在市场上交付的某些器件的可能风险。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我了解。 在本例中、我认为如果能够保证电压低于6.5、风险很低。 但是、噪声耦合/瞬变可能会导致电压超过6.5V。 像这样的重复应力可能会损坏器件。  

    此致、

    评估