This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200内部寄存器读写设置

Guru**** 2517610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311857/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200-internal-register-read-write-setting

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好:  

我想确保我设置参数的图片1 (例如 JMOD31 , FS:2Gsps .) 。 GUI 会通过 SPI 将数据发送到 ADC 的内部寄存器?  图2是 ADC 的寄存器、在用户进行 GUI 输入设置后哪个参数设置?

设置 ADC 的寄存器是否有 顺序?

图1  

图片2:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、点击"Program ADC and Clocks"后、GUI 将通过 SPI 对所有内容进行编程、然后在图2中、您可以看到 ADC EVM、时钟和 ADC 上的所有低级寄存器所有器件。 若要读取其中的当前值、应在尝试更改任何当前值之前按 GUI 中的 Read All 按钮。

    此致!

    埃里克