This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:相同的 ads1299子卡、位于一些不同的 SPI 连接器中、具有非常大的噪声

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305995/ads1299-same-ads1299-subcard-in-some-different-spi-connector-have-very-large-noise

器件型号:ADS1299

你好,我建立一个 ads1299记录系统,作为以下图片:

板1和板2通过 B2B 连接器连接。 连接器 J1-4是相同的类型、它们用于连接一种类型的 ads1299子卡。 ADS1299 通过 J1-4连接器将 SPI 信号与 FPGA 控制器搭配使用。 FPGA 和 J1-4之间的组件没有区别、例如电压电平转换、电阻器。

以下结果是我的测试记录:

1.当我将 ads1299子卡插入 J1 或 J2时,噪声 稳定在6uVpp 范围内 ( ads1299输入接地短路)。 当输入一个10uVpp 正弦信号时、记录信号与输入信号基本相同。  

2.当我将 ads1299子卡插入 J3或 J4时,系统有高达20uVpp 的随机噪音( ads1299输入接地短路)。  当输入一个10uVpp 正弦信号时、此信号上有尖峰。  

3.当我在 ads1299和 fpga 之间的 SCLK 上插入一个 PI 型 LC 低通滤波器时、会 看到和2相同的现象。  

为什么 SPI 看起来 影响噪声?

谢谢! 希望有人可以帮助我在电路板上找到问题2

更多信息:四个 ads1299在一个子卡,工作在级联模式如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要将 SPI SCLK 共享给所有器件? SPI 总线上是否有任何串联终端电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 ads1299子卡使用独立的 SPI (SCLK、MISO、MOSI、CS)、但在一个子卡中、四个 ads1299使用 级联模式。

    在 SPI 总线上、有数字隔离器 和 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提到的内容、电路板2布线好像是导致噪声干扰问题的原因。

    能否确认您没有看到使用 J1或 J2 连接器连接到电路板1的所有4个 ADS1299子卡有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 J1或 J2 连接器连接到电路板1的所有4个 ADS1299子卡都可以正常工作。 我 使用 J4连接器的 J3读取和写入 ADS1299的寄存器似乎正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前 Praveen 正在旅行、因此可能需要一两周的时间才能回复。