This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:使用 Vf &gt 驱动蓝色激光二极管;5.5V

Guru**** 2480255 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311936/afe4420-driving-a-blue-laserdiode-with-vf-5-5v

器件型号:AFE4420

您好

我们在 创新项目中使用 AFE4420、到目前为止、我们使用了红色激光雷达二极管、效果良好。 现在我们正在考虑使用蓝色激光二极管、但问题是蓝色激光二极管的 Vf 为5-6伏。 是否可以使用单独的源为蓝色激光供电并仍使用 AFE4420对其进行控制、因为 AFE 的最大输入电压为5.5伏、这不足以用于蓝色激光。 或者、您有其他建议吗?

此致

斯文·古斯塔夫森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    由于 AFE4420 文档需要批准、因此 让我们离线对话。

    请将与 AFE4420相关的问题转给邮件列表 biosensing_afe-support@list.ti.com

    可能需要一两周的时间才能得到回复。

    此致、

    斯图尔特