This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310157/dac3482-dac3482

器件型号:DAC3482

您好!
1.使用 NCO 可以生成的最大频率是多少?
2.数据表上有一个公式,用于计算 NCO 的频率,如何确定公式中的 NCO_CLK?
3. NCO 的最大频率(IF 频率)是否会是 NCO_CLK 的频率?

此致、

M·皮拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 我可以使用 NCO 生成的最大频率是多少?

    最大 NCO 频率将为 Fs/2、其中 Fs 是 DAC 采样率(位于内插滤波器的输出端)。 这仅限于 DAC 时钟的第一奈奎斯特

    Unknown 说:
    2. 数据表上有一个公式用于计算 NCO 的频率、如何在公式中确定 NCO_CLK?

    如上所述、NCO 时钟是 DAC 采样率。

    Unknown 说:
    3. NCO 的最大频率(如果是 FREQUENCY)是否将是 NCO_CLK 的频率?

    不、它被限制在第一个奈奎斯特区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我看到答案被拒绝了。 请告诉我还有其他相关问题。 谢谢!

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于问题1、您说最大 NCO 频率可以是 Fs/2、但如果我将 等式上的频率设置 为2^32、我将得到 fnco=(2^32xfnco_clk)/2^32=fnco_clk  

    根据我的理解 、fnco_clk 是 DAC (插值后)的采样频率、但它不是 fs/2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宏高

    在本例中、频率应为 Fs/2或(2^32)/2 = 2^31

    请记住、频率= 2^32表示输入的 NCO 字等于 FS 或 FNCO_CLK

    如果在等式中代入 freq = 2^31、您将得到 Fnco = Fnco_clk/2或 Fs/2。

    -姜