This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:动态模式延迟

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311038/ads8167-on-the-fly-mode-latency

器件型号:ADS8167

您好!

什么是动态模式延迟? 文档 SBAS817C 的7.4.1.2中的第二句说明"新选择的通道日期在选择所需通道后的两个周期内可用"。

然后参考图44。 ("动态模式、无多路复用器通道选择延迟")显示只有一个 Tcycle 延迟? 哪一个是正确的?  一个或两个周期延迟?

谢谢

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cuong:

    感谢您的发帖。 我同意数据表的这一部分有一些令人困惑的说明。  

    查看 图42-44后、我的理解是动态模式只有1个周期延迟。 这是从手动模式下观察到的2周期延迟减少而来的。 区别似乎是、MUX 用一个完整周期来更改手动模式下的输出。 图42显示了这一点、因为在周期 N 中发送命令、MUX 输出(即 ADC 输入)在周期 N+1中更改、最终转换结果在周期 N+2中可用。

    图44显示、在动态模式下、 一旦 捕获到4位通道 ID 位、多路复用器输出就会改变。 这个新通道被转换并可在下一帧中读取(即、单周期延迟)。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 这减轻了我的担忧。