This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:基准电压

Guru**** 2547480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310864/dac81416-reference-voltage

器件型号:DAC81416

大家好、

我的客户希望使用我们的 DAC81416、对于我们的外部基准模式、他们希望 FSR 能够更适合他们的应用。下面有几个问题需要与您确认。

我们在 EC 表中提供了 Vrefin 规格:

  • 我们是否必须使用2.5Vref? 如果使用2.048V 电压、我们的 dac81416是否仍可以正常工作、或者只有一些规格可能不在 EC 表中?
  • 如果客户使用另一个 Vref、那么 FSR 会发生线性变化吗? 对于 exm,2.5V 匹配+-20V;新的 FSR1/VREF1=+-20V/2.5V?

谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、  

    我们会尽快回复您的。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、
     

     
    是、客户必须使用 数据表中建议的内部基准或2.5V 外部基准。 基准电压的任何变化(数据表基准规格允许)都将线性变化。  

     
    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。

    客户想知道为什么它不能使用其他电源轨、以及如果它们改为其他基准电压、它将影响什么特定性能。

    谢谢

    此致

    米娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

     
    让我与团队核实一下、我会马上回复您。

     

    此致、

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    这里有任何更新,谢谢

    此致

    米娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、
     

    DAC91416在2.048V 基准电压下正常工作、输出电压将随外部基准电压呈线性变化。 例如、0-20V FSR (对于 VREF.= 2.5V)将成为16.386 FSR (对于 VREF=2.048V)。 我已经 在工作台上进行了验证。

    注意- 超出数据表运行限制无法保证任何直流/交流性能。

     

    谢谢。

    桑贾伊