This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC1543IDB 和 PCM1754DBQR:器件时基故障值

Guru**** 2924660 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC1543, ADS7956, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303472/tlc1543idb-and-pcm1754dbqr-device-fit-value

主题中讨论的其他器件:TLC1543ADS7956PCM1754

尊敬的成员:

我正在请求 TLC1543IDB 和 PCM1754DBQR 的时基故障值。
我在"MTBF/FIT 估算器"和"质量、可靠性和封装数据下载"上检查了此文档、但没有结果。

有人可以告诉我 TLC1543IDB 和 PCM1754DBQR 的 FIT 值吗?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murakami-San:

    我们正在为您进行研究。  可能需要一两天的时间才能了解在线 MTBF 工具没有有关这些器件的任何详细信息的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom

    我正在等待您的回答。

    请告诉我请求的状态。

    此致、

    村上博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murakami-San:

    我对在此延迟表示歉意。  我联系了我们的质量控制工程师、但没有找到这两个器件的适用数据。  它们是旧产品、五年来没有看到任何客户退货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom


    请根据市场上的故障率数据计算时基故障值。

    或者、请估算器件工艺中的拟合值。

    我请求以下一个"拟合"值:
    1) 1)基于市场故障率的 FIT 值
    2) 2)器件工艺的估计拟合值
    3) 3)来自市场故障率的 FIT 值和来自器件流程的估计 FIT 值。


    请记录使用这些方法估算的拟合值并将其发送给我。


    此致、
    村上博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 TLC1543最近已进入"最晚可采购期限"状态。  接近 EOL 时、您是否正在着手一个新项目?  如果是、您 应该考虑使用替代器件。  ADS7956可能是您的理想替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom
    感谢您提供 EOL 信息。
    我不为 TLC1543IDB 请求时基故障值。
    但我仅请求 PCM1754DBQR 的 Fit 值。
    此致、

    村上博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    PCM1754 是20年前发布的、采用的技术比这种技术更早、遗憾的是、我们无法为此器件提供 FIT 值。

     对于由此可能造成的不便、我们深表歉意。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash Loloee

    我明白你不能把那份文件寄给我。

    非常感谢。

    我正在取消此请求。

    此致、

    村上博之