This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:单端输入范围

Guru**** 2481425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311626/ads130e08-single-ended-input-range

器件型号:ADS130E08

当 ADS130E08配置为单端输入时、所述的模拟输入范围和图让我有点困惑。 图18显示了作为 CM 电压(INN)+/- Vref /2的输入范围。

忽略 CM 范围问题并假设增益= 1、为什么这仅限于 Vref / 2? ADC 代码范围从- Vref 至+ADC Vref、因此输入范围似乎会大于 Vref / 2。  

产生该问题的原因是、如果 INN 输入连接到更接近某个电源轨而不是中程电压、它显然会在输入接近更接近电源轨时在一个方向上限制 ADC 范围、 但在电源裕度更大的另一个方向上情况如何、 在这个方向上输入是否真的限制在 Vref /2?

以极端情况为例、如果 INN 连接到 AVDD、则 ADC 范围的正半部分不可用、因为该范围高于 AVDD、那么 ADC 范围的下半部分是否一直到达- Vref 或 Vref / 2?  我知道0.2V AVDD 范围内的输入是无效的、因为这超出了 PGA CM 范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处的图假设您使用的是处于中间位置的共模电压、如果您需要、您可以使用更接近其中一个电源轨的共模电压。

    使用单端模式的限制是只能使用一半的代码范围、其中可用代码由 INN 的值决定。 设置 INN 接近 AVSS 将允许您测量正电压、设置 INN 接近中频将导致您测量以中频代码为中心的电压。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    基本上这是有道理的、但这里有一个我想知道的示例:

    AVDD = 5.0V、AVSS = 0V、Vref = 2.4V。  INN 连接到1/2 Vs = 2.5V。 最大输入范围是多少?  似乎我应该能够转换超过一半的代码范围。 由于 AVDD = 5.0V、是否不能转换4.5V 的输入电压?  

    或者是否假设在 AVDD = 5V 时、Vref 将设置为4V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    或者是否假设在 AVDD = 5V 时、Vref 将被设置为4V?  [/报价]

    是的、我假设 Vref 接近您的 AVDD-AVSS、因此满量程接近±AVDD。

    AVDD = 5.0V、AVSS = 0V、Vref = 2.4V 。  INN 连接到1/2 Vs = 2.5V。 最大输入范围是多少?  似乎我应该能够转换超过一半的代码范围。 由于 AVDD = 5.0V、是否不能转换4.5V 的输入电压?  [/报价]

    是的、您是正确的、您可以这样利用部件的整个动态分辨率。 以上声明仅适用于 Vref 接近于(AVDD - AVSS)的情况。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

    [/quote]