This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8695:我们可以将该 IC 的 ADNG 和 DGND 短接吗?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311349/ads8695-can-we-short-the-adng-and-dgnd-of-this-ic

器件型号:ADS8695

我们是否能够在应用中将该 IC 的 ADNG 和 DGND 短接。 AGND 和 DGND 短路会使 IC 降级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh:

    是的、可以使用实心接地层将 AGND 和 DGND 短接在一起。 建议对模拟和数字电路的放置进行尽可能多的分区、但最终接地是共用的。 如果布局正确完成、这不会降低性能。  

    如需更多信息、请参阅器件数据表第10节中的布局指南和示例图像。

    此致、

    瑞安