This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:是否可以发送软件复位而不是硬件复位来设置器件?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311487/adc3562-is-it-possible-to-send-a-software-reset-instead-of-using-hardware-reset-to-set-up-the-device

器件型号:ADC3562

大家好!

它写在 ADC3562的数据表中("9.2初始化设置" p72/85)、在采样时钟后(使用 SPI 对其进行编程之前)应用硬件复位。

 上电后是否可以使用软复位而不是此硬件复位?

就在"9.2.1寄存器在操作期间初始化"之后、写入:" 硬件或软件复位之后、等待时间也~ 200000个时钟周期、然后 SPI 寄存器可被使用。
编程。'

我预计这可以实现、但由于它在我的定制板上无法正常工作、并在这里提问(与此同时、我还将检查 SPI 通信)

感谢你的帮助。

祝你度过美好的一天!

奥莱伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aur é lien

    在实验室中使用 TI EVM 时、只能使用软件复位即可捕获数据、但我们无法保证在没有硬件复位的情况下加载了所有默认设置。

    在您的设计中是否可以提供硬件复位? 我建议先尝试一下、以使部件正常工作。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以放一根导线来控制硬件复位、但我 不想使用它(在我的电路板上会丢失另一个功能)。

    我为 AC3562供电并提供时钟。

    通过 DCLK (OUT)上的硬件复位 ADC3562输出时钟、但通过软件复位、我什么也没有(我的设置是:上电、提供时钟(>200_000 tick)、然后复位(硬或软))。

    您能否确认我可以使用软件复位来启用 DCLK (OUT)?

    您能否向我发送通过软件复位修改的寄存器列表和默认值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aur é lien

    遗憾的是、仅通过软件复位、我无法保证器件的性能。 我只能建议按照数据表中提供的说明在上电时提供硬件复位。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aur é lien

    我与设计团队进行了核实、他们确认必须执行硬件复位来确保正确配置该器件。

    此致、

    德鲁