This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:测试结果与示波器结果不匹配

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312315/ads8861-the-test-result-can-not-match-the-oscilloscope-result

器件型号:ADS8861

大家好、

我的客户正在使用我们的 ADS8861。

他们发现测试结果与示波器结果不匹配。 例如、当它们的 IN+=3.3V、IN-为0V 时、它们发现测试结果仅为1、65V。

您能帮忙检查原因吗?

此外、数据表表表表4具有作为共模电压的函数的满量程输入范围、他们如何设置该范围?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当 IN+= 3.3V 且 IN-= 0V 时、客户读取的平均输出代码是多少? 他们是否确认电源电压和 VREF 测量正确?

    表4说明了可根据共模电压施加到输入端的绝对输入电压和差分输入电压范围。 这不是需要在器件中配置的设置。

    此致、

    瑞安