This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818的功耗

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312292/afe5818-power-consumption-of-the-afe5818

器件型号:AFE5818

尊敬的先生:

AFE5818上电时约为6.5W、调整外部 AGC 时、整个板的功耗将达到13W。 如果输入 afe5818信号断开、如何调节外部 AGC、功耗就不会像这样变化。 此外、通过 SPI 配置5818后、功耗也会降低至约3.5w、功耗变化是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:  

    我们不会期望 AFE5818 消耗13W 的功率。  

    您是否正在使用 AFE5818EVM 来量化这些功率数值?  

    您能否说明您的器件处于哪种模式 ?  

    1. TGC 或 CW

    2.功率模式-低噪音、中等功耗、低功耗

    3、 采样时钟是什么?

    在没有输入信号的情况下、我们预计在不同模式下每通道的功耗低于最大值。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克