This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:afe4490噪声

Guru**** 2480255 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305290/afe4490-afe4490-noise

器件型号:AFE4490

您好!

我遇到了一个问题、首先是信号从 AFE4490接收、就像一个噪声

有时会更加清晰,但红色信号(黄色)仍然混乱,这种事情是正常的吗?

我的参数已确定

1.所有 LED 电流:10mA

2.推挽驱动模式

3.5pf 500k stage_gain=2.818

4.pluse=500Hz,duty 周期=25%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丁老师、您好!

    目前在美国度假、因此响应可能会延迟。 请允许我们在本周晚些时候或下周回复。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有任何工程师可以提供帮助?我会非常感激、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丁老师、您好!

    让我们脱机讨论。  请将您的问题发送到邮件地址表  biosensing_afe-support@list.ti.com

    回复可能需要一两周的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢