This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:如果 REF=5V 且 AVDD&DVDD=3.3V、是否会有任何风险

Guru**** 2481425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311965/ads8861-will-there-have-any-risk-if-ref-5v-and-avdd-dvdd-3-3v

器件型号:ADS8861

嗨、团队,

我的客户正在使用我们的 ADS8861。

您能帮忙检查一下、如果 REF=5V 且 AVDD&DVDD=3.3V、是否会有任何风险?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    使用 ADS8861时、基准电压可以高于电源电压。 VREF = 5V 且 AVDD = DVDD = 3.3V 是可接受的配置(这与电气特性表顶部的测试条件非常相似 )。

    此致、

    瑞安