This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818 TSW140X

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306804/afe5818-tsw140x

主题中讨论的其他器件:AFE5818、AFE5832

尊敬的先生:

您能帮助支持 FPGA 通过 TSW140X 开发的 AFE5818源代码吗?我搜索了 e2e ,但所有链接都无法打开或访问,希望您尽快作出响应,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW140x FPGA 的源代码由第三方开发、因此很抱歉告知您原始项目文件不可用。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安息日:

    谢谢你的答复,我知道你的意思。

    如果是、您是否具有可支持我的 AFE5832或 AFE5818初始配置的参考代码?

    期待您的好消息、再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应参考以下文档:

    用于 LVDS 采集的参考资料

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa205/sbaa205.pdf?ts = 1665584901774&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shabbir,谢谢,我发现链接是关于 LVDS,你有 SPI 引导配置文档吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:  

    您是否能够访问 AFE5818和 AFE5832的 EVM 和 GUI? 如果安装了这些 GUI、则可以在以下位置获得快速启动模式的 SPI 配置文件:  

    AFE5818 - C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI\Scripts\AFE5818\quick_start\

    AFE5832 - C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE5832 EVM\Config Files\AFE5832\AFE5832vA\Scripts\Quick Start

    您可以参考这些用于 SPI 配置的脚本。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复