This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5546:输出代码

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309396/ads5546-output-code

器件型号:ADS5546

您好!

数据表未描述关于输入电压与输出代码的关系。  例如,如果 输入电压为0.75V ,输出代码是什么?

以下是配置:

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您能否确认正在使用哪种配置。 这些表显示了用于配置器件的不同选项。 是否使用默认值?

    另外、0.75V 输入是否为直流电压?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    感谢您的答复。

    配置如下:

    此外、0.75Vpp 是差分信号。

     此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您提供这些信息。

    我认为这些引脚分配是否与您发送的表格的图片相关?

    "adcv"电压和"adci"电流吗?

    为了确认、DFS 设置为1表示"偏移二进制"?

    对于 MODE 引脚、两个说明框均显示"内部"...其中一个应该是"外部"吗?

    此致、

    德鲁