This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:ADS8686SEVM-PDK:

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311586/ads8686sevm-pdk-ads8686sevm-pdk

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

你好
选择订购 ADS8686SEVM   是包括16通道 ADS8686板和 ADS8686-PDK PHI 板、还是需要将其作为两件单独订购?

配对后、它们在 Mouser 中为单一项目。  595-ADS8686SEVM-PDK
如果我们直接从 TI 订购、PN 是什么


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。 我们只需订购一个器件型号: ADS8686SEVM-PDK 、其中包含了 ADS8686SEVM 板和 PHI 控制器板。 TI 或 TI 的授权经销商不会单独销售 PHI 控制器板。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li
    感谢您澄清此问题。
    请注意,我们是否可以通过 USB 将所有16个通道的数据连续流式传输到主机 PC ,或者是否存在缓冲区大小的限制  
    如果存在限制-请定义大小或克服此限制的方法。 我需要3-5秒的16通道5-15KHz BW 记录。
    我们可以获取 ADS8686SEVM-PDK 板的机械尺寸图。
    此致
    阿夫纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    该设置(EVM GUI 和 PHI 卡)不支持实时数据收集。 我正在与团队核实、以便获取有关限制的详细信息 、我会尽快与您联系。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    如果您考虑使用 EVM GUI 软件和 PHI 控制器卡从 ADS8686SEVM 收集数据、则此数据大小限制为1048576样本。 带 PHI 卡的 EVM-PDK 不是用于其预期应用目的以外的最终产品或测试平台、而是与我们的 EVM 配合使用以进行 ADC 评估。   

    此致、

    戴尔