This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:位移损伤剂量额定值

Guru**** 2480245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312189/adc128s102qml-sp-displacement-damage-dose-rating

器件型号:ADC128S102QML-SP

你(们)好!

我想知道是否有人可以为 ADC128S102QML-SP 提供位移损伤剂量额定值。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的提问!   此设备的电离辐射总剂量特性报告可能包含您要查找的信息。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。 我在 TID 表征报告中没有看到任何与位移损伤剂量相关的信息。 我正在寻找更类似于 Neutron 测试报告的东西。 您知道 TI 是否对此器件有任何类似看法吗?

    此致!

    尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    让我向团队核实一下、然后回复给您。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    ADC128S102QML-SP 器件是一款纯 CMOS 器件。  CMOS 产品已知可承受位移损伤、达到大多数程序的最大通量。 因此、我们尚未完成任何此类测试。 您的应用需要多大的通量?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的参与。 可以肯定的是、TI 团队是否看到最大通量为1.5E11 1-MeV 等效中子/cm2的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我正在等待团队成员的回复。 我会在收到回复后回复您。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我收到的反馈是、通量不是很高。 很多双极器件都可以承受这种电压。 因此、您可以使用像  ADC128S102QML-SP 这样的纯 CMOS 器件。 但是、我们没有任何与之相关的测试数据。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的帮助!