This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8862:用于 ADC 输入的 RC 滤波器

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8862, TLV9102, REF6050, OPA320, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305745/ads8862-rc-filter-for-adc-input

器件型号:ADS8862
主题中讨论的其他器件: TLV9102REF6050REF5050OPA320ADS8860

尊敬的技术支持团队:

 

ADS8862数据表显示电荷反冲滤波器、RFLT22Ω 和 CFLT590 pF (图62. 电荷反冲滤波器)、但我的配置只是采用 TLV9102的 ADC 驱动器的 RC 滤波器。

 

我针对 TLV9102 (缓冲器)发布、RC 滤波器的2.2kΩ、C=2700pF、并附带文件(方框图)

我正在确认后续 E2E 上的相位裕度和稳定性。

 

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305637/tlv9102-output-oscillation-issue-with-cl

附加文件  

e2e.ti.com/.../TLV9102_5F00_ADC.pdf 

我想确认、即使图表62之间的配置和常数不同、ADS8862是否没有问题。 电荷反冲滤波器和电路板的 RC 滤波器。

另外、如果您对简单 RC 滤波器有任何想法或建议的常数、请告诉我。

 

此致、

 

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    放大器输出端使用的串联电阻(RFLT)可以 避免放大器稳定性问题、但是较高的 RFLT 值会由于与 ADC 的非线性输入阻抗相互作用而增加失真、并会影响系统的性能。

    以下是我刚刚完成的仿真。 正如您从仿真结果中可以看到的那样、电路1显示了最大的稳定误差(对于5V FS、7.48mV vs.1LSB=76uV)、建议使用 RFLT 和 CFLT 的建议值并显示了一个小的稳定误差23.78uV、 还建议使用 REF6050、因为它集成了基准缓冲器。 使用 REF5050时、需要一个外部基准缓冲器、尤其是在采样率较高的情况下。

    请注意、对于 ADS8862 ADC、整个680kSPS 范围内、仿真完成时最高。 当实际采样率被减少时、对前端驱动电路的要求也被免除。 您还可以在仿真结果中看到 TLV9102的输出不稳定、OPA320运算放大器的输出信号与其他两个电路相比更稳定。 OPA320运行良好、但您也可以在另一个查询中咨询放大器团队以获取他们的建议、需要更高的 BW 运算放大器、尤其是当您的 ADC 以更高的采样率工作时。

    摘要:  

    仿真1:

    仿真2:

    仿真3:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    ①Is 可以附加您模拟的三个 TSC 文件?

    ②Unfortunately 电流电路是简单的 RC 滤波器(不是充电反冲滤波器)、 如果我只将 R1从2.2kΩ 更改为0Ω 并进行仿真、我可以检查趋稳误差吗?

    ③Also VsampRate 似乎设置了680ksps。  

    了解降低采样率能够减轻稳定误差是否正确? 我想检查哪些 sps 更适合通过当前电路配置尽可能降低稳定误差。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请在下面查看我的反馈:

    1.可以直接从 TI.com 上的产品文件夹下载 TI-TINA 模型和仿真文件、请参阅 此处的 ADS8862仿真文件、然后根据您的实际电路修改。 我还上传了以下链接中的一个文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADS8862_2D00_REF5050_5F00_TLV9102.TSC

    2.这里的过滤器是一个电荷桶过滤器(也称为电荷反冲过滤器)。 您可以修改仿真文件中的 RC 值并检查趋稳错误。

    3.在仿真文件中可以修改吞吐量,如果需要的话可以再次进行仿真。  

    您的理解是正确的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dale:

    感谢您的支持。

    根据您对趋稳误差的总结、 仿真3的电荷反冲滤波器 RFLT = 25kΩ。

    如何计算? 正确的值  25Ω 吗?

    图62. 电荷反冲滤波器显示了  RFLT 22Ω 和 图63。 1.5-µs 的 DAQ 电路、满量程阶跃响应显示 RFLT = 15Ω 而 CFLT = 1nF。

    您可以建议一下吗?

    REF6050的其他问题。

    SS 引脚的 RLITT、ADS8862数据表显示5mΩ(0.15mA)、而 REF6050数据表显示120kΩ(3mA)。

    我使用 REF6050数据表中的公式。

    ADS8862数据表显示 基准输入电流=160uA (典型值)。  

    是否需要将带有 SS 的 REF6050的输出电流设置为160uA 或更高?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请在下面查看我的答案:

    1.RFLT:  这是一个拼写错误,应该是 我的模拟中使用的25Ω。 很抱歉给你带来困惑。

    2、Cflt 和 Rflt 的组合会影响稳定结果。  只要 您选择的 Cflt 的趋稳误差小于0.5LSB、就可以使用 Rflt 的值。 我的仿真显示了使用25Ω Rflt 和1nF Cflt 时良好的结果。

    3、电流应满足 ADC 的稳定要求。 REF6050 SS 引脚上的电阻值越小、来自基准的电流就越小。 我在 REF6050的 SS 引脚上使用了120kΩ(3mA 设置)、并且在过去对 ADS8860 (1Msps ADC)使用 REF6050时没有看到任何问题。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    我找到了您的答案。

    我还有一个问题。

    例如、如果 ADC 输入的理想值为1V、那么理解 VSettling Error 包括直接误差并转换为1V+VSettling Error 是正确的吗?

    此外、VSettling Error 是否包括 PVT 在内的最差值?

    此培训视频第14页显示了 误差目标= 38µV 模拟误差=-41mV 输出。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/2/3816841626001/5752954742001.mp4/subassets/amplifier-settling-lab-presentation.pdf

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我不理解您的问题。 稳定误差是 内部 S/H 电容器上的实际输入与稳定信号之间的差值。 从 ADC 获得的实际代码包括所有误差(偏移误差、 电源纹波引起的误差等)。  我建议您浏览整个高精度实验室系列-输入驱动器设计。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的回答。

    我观看培训视频、了解趋稳误差。

    我曾尝试将680ksps 和340ksps 与 OPA320 + RC 滤波器进行比较。

    因为很容易更改电路板图案(AW)。 在本例中、必须执行模式切断并连接跳线 、以更改电荷反冲滤波器。

    这是否限制了此电路配置提高精度?

    e2e.ti.com/.../ADS8862_2D00_REF5050_5F00_OPA320_5F00_RC.TSC

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    您的仿真文件配置为100ksps 采样率、而不是680ksps 或340ksps、而且我也不理解您的问题和您的担忧。 如果您未正确选择包括 RC、运算放大器和基准在内的组件、则会导致包括直流性能(您所说的"精度")和交流性能(THD)在内的性能不佳。 正确选择合适的组件以获得680ksps 的采样率后、您的系统将以340ksps 的采样率运行、而不会出现任何问题。

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    戴尔