This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS1263evm-PDK 和0V-5V 模拟输入

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313197/ads1263evm-pdk-ads1263evm-pdk-and-analog-inputs-of-0v-5v

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263

您好  

能否测量0伏至5伏范围内的模拟输入? 或2.5V..5V?   

我正在评估 adc1263、并且正在使用 ADS1263evm_PDK 评估套件。  从图中可以看出、由于主板提供2.5V 基准电压、因此它仅支持-2.5V-2.5V 的 AI 范围。

我想如果我提供一个5V 的参考电压可能会有可能、但是提供一个5V 的参考电压会增加精度等方面的复杂性、我不知道这是否是一个好主意。

我的问题是、ADS1262evm-PDK 套件是否能够在不进行重大修改的情况下测量0V-5V 范围内的 AI?

非常感谢在回答任何帮助。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam Behattei、

    是的、此 EVM 可以使用增益1测量0V-5V

    ADC 以差动方式测量模拟输入(AINP 和 AINN)。 因此、如果您向 AINN 施加2.5V 电压、那么当 AINP = 0V 时、AINP-AINN =-2.5V。 当 AINP = 5V 时、AINP-AINN = 2.5V。 您可以使用 ADS1263上的 REFOUT 引脚将 AINN 引脚偏置到2.5V

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Bryan。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam Behattei、

    不客气、很高兴我们能帮助您快速解决此问题

    -Bryan