This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3563:ADC3563的 GND 连接方法

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313569/adc3563-gnd-connection-method-of-adc3563

器件型号:ADC3563

尊敬的技术支持团队:

"图9-10. 布局示例:ADC356x/368x EVM"的顶层。
在"图9-10. 布局示例:ADC356x/368x EVM"、PIN14和 PIN37直接连接到顶层、而其他 GND (IOGND 等)似乎是通过过孔。

您能告诉我上述原因吗?

它是否将 NG 连接到顶部?
或者是否可以通过过孔将它们全部连接至第2层 GND?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从图中可以看出、这两个引脚附近没有放置过孔的空间。  引脚15和36是电源引脚。  散热焊盘中有多个 GND 过孔、形成了良好的低电感接地路径、因此引脚连接到它。

    此致、

    Geoff